This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:通过 PPC3在产品(不是 EVM)上转储寄存器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006834/tas5805m-dump-register-via-ppc3-on-product-not-evm

器件型号:TAS5805M

尊敬的 TI 专家:

我们有一款使用  TAS5805M 的产品、目前我们可以使用通过 PPC3生成的头文件对其进行编程。

现在、我们需要从电路板上确认 TAS5805M 寄存器。

是否可以使用 PPC3工具从电路板转储寄存器? 还是 PPC3仅支持 EVM 寄存器转储? 谢谢。

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有 EVM 吗? 您只需将 I2C 线缆连接到电路板即可将 PPC3 GUI 与电路板配合使用。

    谢谢!

    此致、

    Sam