This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:单极耳机

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006108/tlv320aic3268-unipolar-headphones

器件型号:TLV320AIC3268

aic3268数据表第38页指出:

当电荷泵电路被禁用时、VNEG 作为一个接地端子、从而实现耳机放大器的单极配置。 但是、没有显示单极立体声耳机输出连接的图。 此外、查看第166页的 B0_P1_R35、可以看到 D1-d0被保留。

第224页的 aic3262应用参考显示 B0_P1_R35 D1-d0用于启用或禁用电荷泵。

我正在寻找具有 SPI 接口/100ksps/线路输出/AC 耦合耳机输出/单声道接收器输出的 QFN 封装。 aic3268似乎合适、但手册似乎暗示它仅支持直流耦合信标。

aic3268是否具有与 aic3262相同的耳机功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我看到您提到的差异。 一个数据表中可能存在一个复制错误。 让我与我的团队讨论一下这一点、看看我是否可以在 AIC3268数据表上获得一些澄清。  

    此致、

    Aaron Estrada