This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:不再使用的 MICDET 终端

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005680/tlv320aic3104-micdet-terminals-that-are-no-longer-in-use

器件型号:TLV320AIC3104

你(们)好。

使数据表的电路26.(使用交流耦合立体声耳机输出进行插孔检测的器件配置
连接)

停止使用 MICDET 函数、 并按 如下方式设置寄存器。

 寄存器设置:

13:0x00

17:0xFF

18:0xF0

40:0x00

当 I2C 关闭 MICBIAS 电压时、 仍保持大约0.7V~1.1V 的电压。

我想、MICDET 引脚的偏置电压泄漏。

AIC 端子是否有此问题?

此外、 是否有方法 控制该偏置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcuke、

    当在寄存器17/18中启用 MIC2L 输入时、将存在~1.35V 的直流偏置。 没有办法解决这个问题。 是否可以使用另一个 MIC 输入?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回答。

    我愿意使用另一个输入。

    我是否必须将 MIC2L 与马戏团分开以避免直流偏置的影响?

    此致、

    Youshuke Shiina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcuke、

    无需分离输入、只需确保 MIC2L 已禁用、不会路由到 PGA。 一旦在内部布线、直流偏置将出现在引脚本身上。 如果您希望再次使用耳机/麦克风检测功能、最好仍然连接 MIC2L。  

    此致、

    Aaron Estrada