This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:AVSS 的有效模拟输入电压

Guru**** 2504585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998826/tlv320adc3101-valid-analog-input-voltage-to-avss

器件型号:TLV320ADC3101

根据 TLV320ADC3101 文档、 AVSS 的模拟输入电压应为 -0.3V ~ AVDD+0.3V

但从 https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/996671/tlv320adc3101-dc-voltage-measurement?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tlv320adc3101%20DC#的另一个案例中、

有效 模拟输入电压为0.35V ~ 2.35V。   如何理解这一点?  TLV320ADC3101能否 测量>2.35V 或<0.35V 的模拟输入电压?

我们可能可以使用 模拟 PGA (第1页/寄存器59:左侧模拟 PGA 设置)来调节输入信号吗? 如果是、您能告诉我 计算公式吗?

我做了一些测试。 输入直流电压为1277mv。

增益为0dB 时、ADC 输出为1277mv。

增益为10dB 时、ADC 输出为1120mv。

在20dB 增益下、ADC 输出为648mv

很抱歉、我不知道实际测试结果的正确公式

谢谢、

Burton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burton、

    感谢您在音频论坛上发帖! 让我明天回来。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burton、

    这里的输出是 I2S、它是以0.707Vrms 的满量程输入范围为基准的二进制补码。 因此、0.353Vrms 信号在输出端读数为-6dBFS、如果应用6dB 的 PGA 增益、则会看到同一输入端的0dBFS 信号。  

    -0.3V 至 AVDD+0.3V 的输入限制是绝对最大限制、而不是器件的工作范围。 该器件可测量高达0.707Vrms 的电压、中心电压为1.35V、即~0.35V 至2.35V。 0.35Vdc 输入将产生0x8000000的最大负代码、类似地、2.35Vdc 将产生7FFFFFFF 的最大正输出代码、当然、请记住、由于器件未针对直流精度进行修整、因此会存在一些与此相关的增益误差和偏移。 如果您尝试计算施加的输入电压、则需要将该二进制补码 输出转换为十进制表示、然后您可以计算输入电压(CODE/2^31)/PGAGain + 1.35V。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。 这解决了我的问题