This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:最大输入电压电平?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137255/drv632-max-input-voltage-level

器件型号:DRV632

您好、TI 音频团队、

我想设计一个大约6~8dB 的衰减器、如下所示。

最大输入为3.7Vpp (单端输入、但 DRV632用作差分输入以抑制共模噪声)

2.输出为单端且小于0.5Vrms

由于 TINA   未显示削波问题、我不知道  当输入大于3.3V 电源时是否存在削波问题。 谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请等待12-24小时、让 我们的音频专家对您的问题发表意见。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    当然、不建议提供大于电源电压的输入信号。  

    但是、如果您的信号源为3.7Vpp、则 R11和 R15之间的分压应使信号衰减到足以处于 DRV632范围内。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    很抱歉、消息缺失。

    明白了。 换言之、如果我们将100V 作为信号源、并将 R11和 R15衰减-40dB、则我们可以使用3.3V 电源电压将1V 电压范围扩展到 DRV632。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    正确、使用电阻分压器衰减输入信号是完全可以接受的。

    此致、
    Arthur