This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:cfg 文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892360/tas5825m-cfg-file

器件型号:TAS5825M

您好!

我们的客户尝试向 TAS5825M 添加 AGL 功能。 有两个问题。

 

1) 1)当我们加载所有转储的 cfg 文件时、隐藏寄存器0x7E 值从00更改为 E7。

即使我们没有写入该寄存器、该值的含义是什么?

 

2) 2)当我们在 PPC3上转储报头/cfg 文件时、会选择转储模式。

当使用"当前状态冷启动"转储模式时、我们将面临时钟故障错误。

然后更改为"当前状态"转储模式、时钟故障错误消失。

这种差异的原因是什么?

以及建议使用什么转储模式来创建初始化文件。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    现在是周六、我们的音频专家无法立即回答您的问题。 他将在星期一回到办公室时向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    有一些内部使用寄存器的值可能会改变。 请指定0x7E 的 Book 和 Page 寄存器。

    2.所有初始化脚本写入后、时钟故障错误是否仍然存在?  我们建议使用"当前状态"和数据表要求的启动顺序。 如果客户在 I2C 写入之前无法提供 I2S、则"Current State - clod Boot"是一个备份选项。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    "当前状态"cfg 文件初始化后不存在时钟故障错误。

     

    0x7eh 寄存器的数据簿和页数恰好在0x78h Register120之后、数据表上没有说明。

    此致、

    Mochizuki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    请帮助客户检查是否遵循启动顺序。 WHA 不知道、在使用"当前状态- clod 引导"下载所有脚本后、时钟故障状态如何?

    对于书籍和页面、数据表9.5.2.5描述了操作。 PAGE 位于0x00寄存器、Book 是0x7F 寄存器。 您需要检查0x7E 寄存器簿和页。

    此致、

    Matthew

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

     

    当使用'Current State - clod Boot'脚本时、存在时钟故障。

    然后我们将其更改为"当前状态"脚本、故障消失了。

     

    0x7E 书籍和页面为00、因为我们在00书籍和页面上从0x00连续读取所有寄存器。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    Book0 Page0 Register0x7e 是一个内部保留寄存器、初始化后它不会影响音频性能。

    建议客户将"当前状态"转储模式与所需序列一起前进。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们的客户了解 Book0 Page0 Register0x7e 是内部保留寄存器。

    他们只是想从 TI 获得 有关读出值 "b4"是否正确 的确认。

    此致、

    Mochizuki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    我们认为'0x7E'寄存器不是影响音频性能的关键。 因此、如果遇到详细问题、请告知我们。

    此致、

    Matthew