This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:数字音频数据串行接口

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899883/tlv320aic34-digital-audio-data-serial-interface

器件型号:TLV320AIC34

您好!

我的客户要求仅通过一个通道串行接口输出四个 ADC 数据。

因为其主机处理器只有一个音频串行接口端口。

 TLV320AIC34能做到吗?

或者是否有任何好的解决方案?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    我不确定是否理解正确。 客户希望在单个通道上具有所有4个 ADC 输出? 如果是这样、使用 TDM 的 AIC34应该会实现这一目的。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢你的答复。

    TLV320AIC34有两条音频串行数据总线、但 CPU 只有一条总线。

    您是否有通过一条总线将 AIC34与 CPU 连接的良好解决方案?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    您可以将 DOUT_A 和 DOUT_B 连接到同一总线并在器件中使用 TDM 模式。 这将允许客户将数据插出。 必须对处理器进行设置、以识别一个槽中的数据来自 DOUT_A、另一个槽中的数据来自 DOUT_B  

    我已经包含了一些非常有用的文献、这些文献讨论了如何在这个模式下设置器件。 但愿这对您有所帮助。  

    使用 TLV320AIC3x 数字音频数据串行接口并支持时分多路复用

    使用 TDM 功能将四个 TLV320AIC33编解码器与单个主机处理器连接

    这应该是一个良好的起点。 如果还有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Aaron