This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:扬声器将发出异常声音

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882360/tas5754m-the-speaker-will-make-a-abnormal-sound

器件型号:TAS5754M

大家好、

当我的客户调整 TAS5754M 的音量寄存器时、扬声器将发出 PA-PA-PA 声音。 您认为导致这种情况的原因是什么、或者客户需要做些什么来帮助您找到问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olin、  

    这是在 TI EVM 上还是在定制板上?  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    这在客户电路板上。 客户需要做些什么来帮助您发现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olin、

    请详细说明此问题。

    例如,您可能需要:

    1. 重现此问题是否容易?
    2. 客户如何调整音量? 我的意思是、您需要检查用于调节音量的软件脚本。 请在此处更新。
    3. 如果客户有 EVM 板、您需要指导他们首先在 EVM 板中重现此问题。

    此致、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的导游。  

    此致

    张奥林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olin、

    客户是否能够找到并解决此问题?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我要求客户按照 Alix 的建议在 EVM 板中重现此问题。 如果有任何问题、我将进行更新。 谢谢。

    此致

    张奥林