请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 尊敬的专家:
您能告诉我 Tj 的绝对最大额定值和 Ta/Tj 的建议运行条件吗?
我的客户需要这些信息。
如果你能给我评论,我将不胜感激。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ryo-San、
如数据表所述、Ta 是环境工作温度、这意味着环境温度。 此参数通常用于区分 工业/汽车/航天/军用应用标准。 如果客户的应用环境超过绝对 Ta、则可能会永久损坏器件。
Tstg 是 存储温度、这意味着 IC 仅处于运输/存储状态、此时不工作。
TJ 是 IC 的结温、通常我们仅在 TAS5825M 正常工作时才考虑它。 正如 Hector 所说、OTE/OTW 将在 Tj 中计数。