This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:具有同相输入的应用

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873834/drv632-an-application-with-non-inverting-input

器件型号:DRV632

大家好、

我们正在尝试查看 DRV632是否与同相输入一同工作、因此我们修改了 DRV632 EVM 并进行了一些测试;但是、我们无法从 EVM 获得音频输出。 我使用 TINA 仿真了相同的电路、结果看起来很正常。 我想知道您是否可以使用相同的设置在您的末尾测试 EVM、以查看其是否正常工作?

谢谢!

Roye2e.ti.com/.../DRV632.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    DRV632应能够在同相配置下工作、因为它可被用作一个标准运算放大器。 您能否尝试使用单个电阻器阵列(仅 TINA 电路的 R1和 R3)来查看其响应方式? 请移除额外的电阻器和电容器。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.