This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:关于 TPA3113D2过压保护运行的信息。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890371/tpa3113d2-about-operation-of-overvoltage-protection-of-tpa3113d2

器件型号:TPA3113D2

请告诉我 OVLO 下 TPA3113D2的运行情况。

数据表中没有说明。

提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OV 和 UV 使器件进入关断模式。  过压条件消除后、器件会自动恢复。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。

    请告诉我另一个问题。
    如果有值、OV 将进入关断模式、OV 将自动恢复多少伏?

    如果您有任何理解上述内容的材料、您会满意吗?

    提前感谢您。

    Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、  

    OV off 阈值为26.4V、OV on 阈值为25.9V。

    UV off 阈值为7V、UV on 阈值为7.5V。

    此致、

    Derek