This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:我们能否提供#39的性能;等效输入电压噪声密度#39;?

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872687/tlv320adc5140-can-we-provide-the-performance-of-equivalent-input-voltage-noise-density

器件型号:TLV320ADC5140

 您好!   

我的一位客户正在搜索适合智能手机应用的产品。   

他在研究 ADC5140数据表时提出了一个问题、  该数据表中没有关于"等效输入电压噪声密度"的规格参数。  

我们能否提供性能?  参数是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我们不提供此规格、但您可以根据动态范围规格进行近似计算。 请注意、如果启用 DRE、有效输入噪声会发生变化。 假设它不用于初始计算、动态范围为~108dB。 满量程输入范围为2Vrms 或5.65Vpp 时、这相当于7.951uVrms 的积分噪声。 如果您想要电压噪声密度、则必须将7.951uVrms 除以噪声积分带宽的平方根。 规格以 A 加权方式给出、但作为近似值、我们可以假设这是音频带宽20kHz。 因此、等效输入电压噪声密度约为56nV/sqrt (Hz)。 这在 DRE 被启用时改进为~14nV/sqrt (Hz)。

    此致、

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Zak、

    感谢您的回答。  我将与客户分享您的反馈。  如果他有需要,我请他提出直接的问题。

    此致、

    Dennis OH