This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -启动过程

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897129/tas5805m-tas5805m---startup-procedure

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好!

TAS5805M 数据表指示启动过程要求 I2S 在向 TAS5805M 发送 I2C 命令之前保持稳定。

"可"表示时钟未停止、SCLK/FS 的比率为16、32或64?

如果我在 SCLK=512KHz 和 FS=8kHz、比率= 512/8 = 64的情况下连续闭合、请考虑一个稳定的 I2S 时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    正确。  至于 SCLK/FS 的比率、它取决于您的 I2S 源。 例如、 fs=48kHz、SCLK 为3.072MHz、这意味着左通道和右通道都具有32位数据宽度。

    我认为 TAS5805不支持8K FS。 当 TAS5805判断时钟是否为故障时、它会检测 Fs 和比率。 请参阅有关支持的 FS (32K、44.1K、48K、88.2K、96K)的数据表。

    谢谢!

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix:

    看起来 TAS5805M 支持8kHz。

    我们不需要 TAS5805M 即可支持 FS=8kHz 回放。

    我们只想确保当 SCLK/FS = 512KHz / 8kHz 时、我们是否可以通过 I2C 将配置参数发送到 TAS5805M 而不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    根据我与设计人员的核对、我们的规格不支持8K FS。 我将在下一个版本中更新数据表。

    至于您是否需要512/8=64、我担心可能会报告错误。 您能否分享为什么必须使用 SCLK = 512K 和 FS = 8kHz、这是否用于人机语音?

    您是否可以考虑使用 SRC 以系数4将 FS 加采样到32? MCU/SoC 并非易事。 谢谢!

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix:

    我们在音频回放中使用44.1kHz。

    仅当 USB 桥接器启动或从睡眠模式唤醒时、才会发生512KHz / 8kHz 的情况。 当 I2S 仍处于512KHz/8kHz 时钟模式时、USB 桥将通过 I2C 初始化 TAS5805M。 这意味着、只有在 TAS5805M 初始化期间才会发生512KHz/8kHz 时钟。

    初始化之后、USB 桥接器将切换至2.822MHz/44.1kHz 时钟。

    我的问题是:

    TAS5805M 是否会 以512KHz/8kHz 的频率正确接收 I2C 初始化数据?

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    如果您不对 DSP 进行 I2C 配置(不在第0页/第0页中)、这是可以的。

    但我的关注点是:

    1. 在 I2C 初始化期间、需要 I2S 时钟保持稳定且有效。 不允许512K/8k;
    2. I2C 初始化之后、您需要唤醒器件或使其静音、这是可以的。 但我在这里的建议是:
      1. 静音:
        1. 44.1kHz 就绪:
        1. 使设备静音/休眠
        2. 将时钟更改为8k
      2. 播放:
        1. 保持静音状态;
        2. 等待 LRCLK 为44.1k
        3. 进入播放状态

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix:

    我们目前在 I2C 初始化期间使用512KHz/8kHz。 到目前为止,我们没有遇到任何问题。

    我们将看到我们是否有要更改的窗口。

    此致、

    CK