This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:我们现在使用 TPA3128放大器。 在正常操作中、当 MCU 下拉 SD 脚部时、会发出 POP 声音。

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890107/tpa3128d2-we-now-use-the-tpa3128-amplifier-in-normal-operation-there-will-be-pop-sound-when-the-mcu-pulls-down-the-sd-foot

器件型号:TPA3128D2

我们现在使用 TPA3128放大器。  在正常操作中、当 MCU 下拉 SD 脚部时、会发出 POP 声音。  附件中显示了原理图。
在以下情况下、有 POP 声音:
 输入信号越大、TPA3128的 POP 声音就越大。
2. 断开 TPA3128的输入分离器电容器并降低 SD 支脚以听到软 POP。
由于 它是一个单端输入、因此 POP 也包含在运算放大器的单端旋转差值中。
在这种情况下、如何消除 POP 声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述、噪声最多来自音频源或 PCB 布局。

    我们建议在关断前将 AMP 设为静音。

    您还可以减小输入电容器值以再次进行检查。

    此致、

    Derek