This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4752:工作温度范围

Guru**** 2517730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879549/lm4752-operating-temperature-range

器件型号:LM4752

您好!

℃以下博文、LM4752的正确工作温度范围为-40℃至+85。 那么、LM4752数据表何时会修订?

参考:LM4752规范
网址: http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/694865

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    感谢您的反馈。 我们的工程师过去曾支持此问题、但后来改由另一组、因此我们失去了此操作的连续性。 让我处理这个问题、以便按照您所附 e2e 线程中所述更新温度值。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的快速回复。

    您是否会告诉我数据表何时会修订?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    我们的文献团队已经了解了这一更正。 数据表应在3月初更新。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的支持。

    我了解并期待更新数据表。

    此致、
    加藤