This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2单声道最大功率(8 Ω)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888997/tpa3116d2-tpa3116d2-mono-maximum-power-at-8ohm

器件型号:TPA3116D2

我可以在单声道模式下将4 Ω 或8 Ω 驱动器连接到 TPA3116D2吗? 最大功率是多少? 它是否会在8欧姆时保持50W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paleari、

    您使用的 PVCC 电压是多少? 最大输出功率也会重新调整为 PVCC。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的!! 我有一个24vcc 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paleari、

    是的、您可以在单声道模式下连接4欧姆/8欧姆。

    在负载为4欧姆/8欧姆时、单声道模式输出功率与 stero 模式相同。 因为最大输出功率限制不是器件电流能力。 因此、您可以参考数据表图13和14来确定最大输出功率。

    迪伦