This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:热模型

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878202/tpa3128d2-thermal-model

器件型号:TPA3128D2

各位专家、您好!

我的客户需要提供 TPA3128D2的 Delphi 热模型。
是否可以提供?

感谢您和最棒的雷加德、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    TPA3128和 TPA3118具有相同的热模型。  

    如果您没有 TPA3118 热模型、您可以向我发送电子邮件、我可以将其发送给您。

    我的电子邮件是:

    derek-gong@ti.com

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    遗憾的是、我没有关于 TA3118的热模型。
    我将通过邮件与您联系。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi