This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:解决方案选择

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878107/tlv320aic3104-solution-selection

器件型号:TLV320AIC3104

您好、先生、

客户正在寻找能够满足以下要求的解决方案、您能不能帮助告知 TLV320AIC3104是否是一种理想的解决方案?

  1. 2个差分和2个单端 ADC-I2S
  2. 麦克风前置放大器高达40dB、输出至 ADC 和线路输出
  3. 数字麦克风 PDM 接口与主设备和从设备兼容、如下图所示
  4. 具有内置 PLL 的 I2S-DAC
  5. I2C 和 SPI 控制
  6. 工作温度:-40C~+85C

此外、如果可以、您能否帮助回答以下问题?

  1. 是否需要 MCLK? 还是可以使用 I2S 位时钟驱动 AIC3104?
  2. 它可以支持数字麦克风吗? (方案3)
  3. 它能否将模拟输入传输到 PDM 输出? (方案1)

谢谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    AIC3104具有此功能 、但只有2个 ADC。  如果您需要2个差分输入 ADC 和2个单端输入 ADC、 则需要2个 AIC3104

    PGA 具有高达59dB 的增益、 可路由至线路输出和 DOUT

    3. AIC3104没有任何数字麦克风功能。  AIC3106确实可以 、但是您可以使用数字麦克风或 ADC、 但不能同时使用这两个 ADC。

    AIC3104具有立体声 DAC 和 PLL。

    AIC3104具有 I2C 、而不是 SPI。  AIC3106可以使用 I2C 或 SPI

    6.操作温度正常

    关于您的其他问题:

    1.不需要 MCLK。  如果使用 BCLK、 它必须大于512khz、并且您必须将其分配为 PLL 的输入和 CLKDIV 的输入(reg 102=0xa2)

    2.不会。但 AIC3106可以。

    我在这里不理解您的看法、 我们 ADC 的输出不会是原始 PDM 输出、而是 I2S 格式的 PCM。

    此致、

    -Steve Wilson