This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:扩展 EMI 测量

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48511, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887462/lm48511-extended-emi-measurements

器件型号:LM48511
主题中讨论的其他器件: TAS2552

大家好、

我的客户对 LM48511和 TAS2552感兴趣。 您的 EMI 测量值是否超出了 LM48511 数据表第一页的图形以及测试条件(测量设置、扬声器导线和电源线的长度)的更多信息?  他们对可能的参考设计的进一步 EMI 测量曲线感兴趣。 从1GHz 到6GHz、这是什么样子的? 是否还有关于 EMC (辐照)的测量?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我不知道这些器件的任何 EMI 测量结果。 但是、让我与团队一起检查这些信息、我将返回他们的回复。 您是否了解有关客户和机会的详细信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    很抱歉我迟到了。 我们一直在寻找一些与 EMI 测量相关的信息、但我们没有找到任何与该器件相关的信息。 如果您想讨论此机会、您可以通过电子邮件联系我、以便我们了解是否可以升级此机会以获取数据。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.