This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:ADC 性能

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896356/tlv320adc6140-adc-performance

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、

我的客户正在考虑将 TLV320ADC6140用作采样率为384kHz 的音频 ADC。 当他们检查 TLV320ADC6140的 ADC 性能时、他们要求我们提供以下 ADC 性能数据(如果有)。

TLV320ADC6140 ADC 特性图(与采样频率/温度等)
 1:偏移误差
 #2:增益误差(满量程误差)
 3:INL 积分非线性误差

如果我们可以向客户提供这些数据、请将这些数据发送给我。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

                                                                                                                                                                                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希-圣、

    让我与我们的团队一起查看哪些数据可用。

    此致、

     佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希-圣、

    由于音频 ADC 通常与音频应用的典型动态信号搭配使用、因此数据表具有以下动态参数的特性:SNR、动态范围、THD+N 等 增益误差的表征为-6dB 而非满量程、因为满量程输入引起的失真会影响实际器件增益误差结果。 器件的预期增益误差介于-0.7dB 至+0.3dB 之间。 数据表包括通道间增益不匹配增益和增益漂移随温度变化的典型值。

    不过、这些器件适用于 直流测量等非音频应用。 如果您的客户需要收集其他数据、请在内部联系我、并提供客户名称、目标应用和终端设备机会。

    此致、

     佩德罗