This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:三个或更多 TAS3251器件配置

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887287/tas3251-three-or-more-tas3251-device-configurations

器件型号:TAS3251

您好!

在数据表的"9.1.6三个或更多 TAS3251器件配置"部分中有注释:"单个 TAS3251的处理能力可能不足"。

详细介绍了什么是处理能力?

为什么在"多个"配置的情况下、处理能力不足?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种"处理能力"实际上意味着能够运行 DSP 算法来处理音频数据。 在使用多个 TAS3251器件的多个扬声器器件中、音频数据处理可能更复杂。

    由于系统中有多个 TAS3251器件、因此您可以利用每个 TAS3251的 DSP 资源。 例如、一个用于 EQ、另一个用于 DRC。 请注意、DAC 输出可在相关引脚上访问、而后处理数据可在 SDOUT 引脚上访问。 因此、您可以为整个系统构建整体音频信号链、并从整个系统的不同点获取每个扬声器的音频信号。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢你的帮助。

    如果多个 TAS3251器件用同一 I2S 信号驱动多个扬声器、那么是否几乎不需要对每个 TAS3251进行处理?

    或者处理是否确实必要?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    这取决于用户的系统级设计。 一些用户希望使用我们器件上的 DSP 资源、而其他用户则选择使用独立的 DSP 或其 SoC 进行调优。

    如果所有 TAS3251器件被同一 I2S 信号馈送、那么用户可使用每个器件上的 DSP 调优资源。 与低音扬声器通道类似、可以应用特定的 EQ 设置、而对于高音扬声器通道、可以在另一个器件中使用另一个 EQ 设置。

    此致、

    Hao