This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:FreeRTOS 驱动程序支持

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884888/pcm5121-freertos-driver-support

器件型号:PCM5121

您好!

是否有适用于 STM32H743x MCU 的 PCM5121 FreeRTOS 驱动程序支持?

我知道 Linux 内核树支持 PCM5121/5122驱动程序、

我将非常努力地将驱动程序从 Linux 平台迁移到 FreeRTOS/STM32H7平台!

我已经用谷歌搜索了它。 找不到任何内容/帮助。

请任何人帮助我。 我需要一些有关音频 DAC 的示例或类似的移植指南。

如果您能引导我了解该方向、我们将不胜感激。

非常感谢

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    遗憾的是、TI 不再支持为 FreeRTOS 或 Linux 创建驱动程序、因此我们没有任何专家介绍如何从头开始迁移或创建新驱动程序。  该器件具有相对简单的 I2C 或 SPI 接口、因此您可以从使用 SPI 或 I2C 进行配置的器件示例开始。  如何启用 I2S 流的具体细节已经超出我的想象。   

    我建议您从一些 FreeRTOS 论坛开始、看看是否有人启动了类似的项目。

    谢谢、

    Paul