This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:汽车摄像头音频编解码器的推荐

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3263, TLV320AIC3254-Q1, TLV320AIC3104-Q1, TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893409/tlv320aic3104-recommandation-of-audio-codec-for-car-camera

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3263TLV320AIC3254-Q1TLV320AIC3110

大家好、

我的客户在不同的项目中需要两个音频编解码器、一个需要集成 DSP、另一个是非 DSP。

应用是汽车摄像头、需要高 SNR 和高分辨率、THD 应小于5%

你能给你建议吗?

我找到 TLV320AIC3104和 TLV320AIC3263、它们是适合此应用的最佳器件吗?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    如果您提供有关每个输入和输出(立体声、单声道、线路输出、耳机输出等)数量的更多信息、我们可以提供更多帮助。

    在此之前、TLV320AIC3104-Q1非常适用于非 DSP 器件、而 TLV320AIC3254-Q1则可通过 DSP 自动认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin。

    以下是最新信息:

    输入通道:需要支持立体声 L/R

    输出:需要支持线性输出  

    客户推测输出功率为1W~2W,但我发现编解码器不能支持此功率级别。 它们还可以接受添加外部 PA、无需自动认证。

    请帮您提出建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3104 + TPA2010/TPA2011将是输出功率为2.5-3W 的双芯片解决方案的理想选择。  对于单芯片解决方案、请考虑 TLV320AIC3110、但输出功率约为1W。