This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mohammad、
欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!
请查找随附的寄存器配置脚本、该脚本可用作寄存器配置的基础。 您只需确保 PLL 和时钟设置与您将在应用中使用的时钟正确配置。 此脚本包含 MCLK = 11.2896MHz 或12.288MHz (这分别导致44.1kHz 和48kHz 采样率)的配置。 在这个脚本中、BCLK 和 WCLK 被配置为输入。
e2e.ti.com/.../2318.TLV320DAC3100_5F00_Script.txt
如果您有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Mohammad、
在复位模式中、所有寄存器被置于缺省状态(在每个寄存器上指定的缺省状态值)。
我准备了一个新脚本、其中包含将 I2S 数据路由到扬声器输出所需的最小值。 为了实现正确的行为、I2S 时钟必须配置为 BCLK = 2.8224MHz (或3.072MHz)和 WCLK = 44.1kHz (或48kHz)。 本示例还必须提供 MCLK。 MCLK = 11.2896MHz (或12.288MHz)。
e2e.ti.com/.../TLV320DAC3100_5F00_I2S_5F00_SPK_5F00_44_5F00_1KHz_5F00_Script.txt
请告诉我、它是否适合您、或者您是否需要我们的额外支持。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Mohammad、
我很高兴看到您通过脚本获得了良好的结果。 关于输出增益、下面列出了与该音量相关的寄存器:
扬声器衰减块(0.5dB 步长):第1页/寄存器38
扬声器增益块(6dB 步长):第1页/寄存器42
左耳机衰减块(0.5dB 步长):第1页/寄存器36
左耳机增益块(1dB 步长):第1页/寄存器40
右耳机衰减块(0.5dB 步长):第1页/寄存器37
右耳机增益块(1dB 步长):第1页/寄存器41
有关更多详细信息、请参阅下图:
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Luis、
下面是我要使用的内容:
/********
示例:1kHz 音调的蜂鸣音设置:
蜂鸣声长度= 0、0、0xf0
Sine = 0x10B5
余弦= 0x7EE8
(二 /
void GenerateSinWave (int channel、int frequency、int length)
{
SetPage (0);
///--------
I2C.beginTransmission(TLV320Address);
I2C.write (channel);
//---- 哔声长度
I2C.WRITE (73);
I2C.WRITE (0);
I2C.WRITE (74);
I2C.WRITE (0);
I2C.WRITE (75);
I2C.WRITE (0xf0);
//---- 正弦
I2C.WRITE (76);
I2C.WRITE (0x10);
I2C.WRITE (77);
I2C.WRITE (0xB5);
//---- 余弦
I2C.WRITE (78);
I2C.WRITE (0x7E);
I2C.WRITE (79);
I2C.WRITE (0xE8);
//----
I2C.endTransmission ();}
谢谢你。
Mohammad
您好、Mohammad、
感谢您提供有关测试和原理图的详细信息。
关于原理图、我看不到任何需要修改的东西。 我建议移除输出电容器 C6和 C9。 扬声器输出不需要它们。
关于蜂鸣音配置、是否是您使用的所有设置? 您还有剩余的代码吗? 特别是、我看不到第0页/寄存器71/位 D7启用了蜂鸣音。 这是发出蜂鸣音的位。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Luis、
我启用了寄存器71位7、但仍然没有输出!
由于我尝试了您的代码、数据表中的示例代码、并尝试修改这些代码、我感到非常沮丧、但没有成功。
我能够使 MICBIAS 正常工作、这意味着 I2C 接口正在工作。
下面是我正在使用的脚本(其中 TLV320Address = 0x18):
//********
//********
空 I2C_SetRegister (字节寄存器、字节值)
{
I2C.beginTransmission(TLV320Address);
I2C.write (reg);
I2C.write (value);
I2C.endTransmission ();
}
//
//
void TLV320DAC3100_I2S_SPK_44_1KHz 脚本()
{
//--page 0:
I2C_SetRegister (0x00、0x00);//设置为 PAGE 0
//--Reset
I2C_SetRegister (0x01、0x01);
//时钟设置、MCLK = 11.2896MHz、BCLK = 2.8224MHz、WCLK = 44.1kHz
I2C_SetRegister (0x04、0x00);//CODEC CLKIN = MCLK、未使用 PLL
I2C_SetRegister (0x0B、0x88);//NDAC = 8
I2C_SetRegister (0x0c、0x82);//MDAC = 2
//Left/Right 通道 DAC 加电并路由至左/右数据
I2C_SetRegister (0x3f、0xd4);
//Left/Right DAC 未静音
I2C_SetRegister (0x40、0x00);
已选择//page 1
I2C_SetRegister (0x00、0x01);
//D 类扬声器放大器已通电
I2C_SetRegister (0x20、0x86);
路由到混合放大器的//DAC 通道
I2C_SetRegister (0x23、0x44);
//D 类扬声器放大器取消静音
I2C_SetRegister (0x2A、0x04);
}