This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:总待机电流

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/933232/tas6424m-q1-total-standby-current

器件型号:TAS6424M-Q1

大家好、团队、

我收到了客户关于 TAS6424M-Q1总待机电流的问题。

问:在 VDD=3.3V 时、您是否具有 IPDD_STBY 和 IVBAT_STBY 值? 还是与 VDD=0V 相同的值?

问: 当待机有效时、VDD 是否具有 VDD 待机电流、VDD=3.3V?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    问:在 VDD=3.3V 时、您是否具有 IPDD_STBY 和 IVBAT_STBY 值? 还是与 VDD=0V 相同的值?

    --是的,它与 VDD=0V 相同;

    问: 当待机有效时、VDD 是否具有 VDD 待机电流、VDD=3.3V?

    --我将再次检查该值,并很快向您提供反馈

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    问: 当待机有效时、VDD 是否具有 VDD 待机电流、VDD=3.3V?

    --我今天检查了 ,待机激活时 VDD 电流为90uA。