This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:模拟输入范围

Guru**** 2508545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927761/tpa3250-analog-input-range

器件型号:TPA3250

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户希望使用 TPA3250、但他们希望了解模拟输入电压范围。 TPA3250数据表的第5页指出、模拟引脚(INPUTX 至 GND)的绝对最大范围为-0.3V 至7V。 第7页显示模拟输入电压摆幅为7V。

但是、应用原理图(图22)显示模拟输入(INPU_A - INPUT_D)是交流耦合的。 如果它们输入的音频信号的最大振幅为2V RMS、这将导致模拟输入引脚上的电压为+/- 2.8Vpp。 具体而言、电压将在 TPA3250的模拟输入引脚上摆动为负。 这似乎违反了上面注释的绝对最大规格。 您能否解释一下 TPA3250是否容许双极输入。  

我感谢你在这一问题上的帮助。 谢谢、确保安全。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    正如您说过的、模拟输入 是交流耦合的。 在器件侧、INPUT_x 引脚偏置为~3.5V。 因此不会有任何负摆幅范围。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    感谢您的支持。  

    我是否可以知道数据表中是否说明了这一点? 我找不到它、想知道是否提供了它。 谢谢。  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我也没有在数据表中找到它...  

    嗯、这是一个具有 模拟输入的 D 类放大器输入级的常见设计。 通常、它在输入范围的中间进行偏置。  当您使用交流耦合时、耦合电容器两侧的直流偏置电压可能会有所不同、因此无需担心这一点。

    谢谢!

    此致、

    Sam