This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:短路保护

Guru**** 2523510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909772/tpa3112d1-short-circuit-protection

器件型号:TPA3112D1

您好!

如果 LC 滤波器后面的扬声器端子短接至 PVCC 或 GND、/FAULT 引脚将置为低电平;如果在输入1kHz 时短接两个扬声器端子、则/FAULT 引脚不会置为低电平。 因此、输出电流超过9A。
您能否告诉我无法检测到故障的原因?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、  

    如果扬声器端子未输出任何内容、则 FAULT 引脚是否置位?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina - San、

    感谢您的回答。

    我将要求我们的客户在 没有信号时检查是否将/FAULT 引脚置为低电平。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    PVCC 电源和负载阻抗是多少?

    当接地短路或电源短路时、您可以帮助共享电流图像吗?

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢你的答复。

    我将通过私人消息分享原理图和屏幕截图。 然后、您可以接受我的友谊请求吗?
    因此、我刚刚要求我们的客户在短接至 GND 或电源时分享屏幕截图。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的批准。

    我刚通过私人邮件向您发送了详细信息、您能给我建议吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、


    是的、我收到了消息。

    由于故障引脚连接到 SD 引脚、因此当发生故障时、器件将立即关断。 通过将 FAULT 引脚连接至 SD 引脚、将短路故障设置为自动恢复。

    如果需要将故障置为有效、则需要断开 SD 和故障引脚。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的评论。

    为什么仅  在短接两个扬声器端子时、同一电路中的/FAULT 引脚才会置为低电平?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    我刚刚通过私人邮件向您发送了一条附加信息、请检查。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我已回复您的消息。

    请向我发送电子邮件。

    谢谢!

    此致、

    Derek