主题中讨论的其他器件: OPA1611、 OPA2192
您好!
我目前正在使用耳机放大器。 耳机放大器的目标是具有无法测量的低失真水平。 因此、将使用具有全局反馈的级联输出级来增加环路增益、从而限制引入系统的干扰。
我使用的部件如下:
- OPA1622 (用于输出级)。
- OPA1611/OPA1622 (用于缓冲级和级联输出级)。
- OPA2192 (用于消除直流偏移)。
由于使用了全局反馈、稳定性会成为一个问题(尤其是在高频时)。 因此、我尝试进行稳定性分析。 我是通过在 MATLAB 中对部件建模来实现这一点的。 建模完全基于增益/相位图。
我的 OPA1622模型如下所示:
零:[-15119038.5932601]
极点:[-135.367123896864 -3319616.85982940]
增益:[-62291218.1241616]
这导致了以下波特图:
对 OPA1611也采取了同样的方法、结果如下:
零:[-2.2796e+08]
极点:[-1141.4 -5.8245e+07 -2.8662e+09]
增益:[-4.6737e+17]

以单位增益将它们级联会导致一些非常奇妙的瞬变。 因此、对于带限、我决定添加滤波器功能、方法是在100kHz 频率下添加两个极点、阻尼为1 (Q=0.5)。
这将带来一些出色的结果: 
并按预期工作。
通过使用多反馈滤波器(http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPttool.php)配置级联 OPA1611和 OPA1622来放置极点。 原因在于,将其转换为差动滤波器非常容易(这将完成)。
现在的仿真处于理想情况下。 我想使用 TI 提供的模型来验证它。 因此、我在 TINA TI 中继续这么做。 输入缓冲器按预期工作、我的偏移消除电路按预期工作(我稍后从原始信号中减去的二阶低通)。 唯一不能完全发挥作用的是我的出色的输出级。
我在瞬态分析中似乎没有遇到任何错误。 通过交流分析,我往往会得到错误“未找到工作点”。
如何解决这些错误并继续进行仿真?
我可以私下分享我的设计、但我更喜欢不在互联网上公开。
此致、
希达德