This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:pcm5142硬接线模式

Guru**** 1079760 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, PCM5102A, PCM1794A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/934773/pcm5142-pcm5142-hardwired-mode

器件型号:PCM5142
主题中讨论的其他器件: PCM5102APCM1794A

您好!

   我正在寻找功能正常 的 pcm5142硬接线模式 DAC 配置电路。 我在任何地方都找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这话什么意思? 每个引脚具有 SPI、I2C 和硬接线功能。  如果您正确连接了 MODE 引脚、则可以设置每个引脚。

    如果您只在 HW 模式下工作、则还可以考虑使用 PCM5102A。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复

    我以前没有使用过 DAC 芯片。  pcm1794a 电路清晰、网站上提供了硬接线跳线设置说明

    http://electronics-diy.com/schematics/831/en_pcm1794a.html

    我正在查找有关 pcm5142pwr 的这种文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源和模拟引脚可按照 PCM5142EVM 原理图中所示进行配置。  这对于所有配置都是静态的。  数字 IO 引脚取决于系统的要求、例如、如果您正在衰减输出、使用去加重以及选择正确的 I2S 接口格式。

    https://www.ti.com/tool/PCM5142EVM-U

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我将阅读开发板文档。