大家好、
您能评论我的客户询问吗?
我无法获取 LM48511的集成升压稳压器以1MHz 的固定开关频率进行调节(根据数据表)。 在连续模式下、我看到最大值为740kHz。 这是否被视为正常散射或我是否内置了错误?
在断续模式下、频率介于135kHz 和740kHz 之间 、具体取决于负载。
我的要求:
VIN = 4.1V
Cin =100uF
反馈分压器为24k 和4k7欧姆(-> Vout 约为7.5V)
COUT = 100uF
补偿网络= 270pF + 2k4欧姆(或270pF + 3k6欧姆、另一次尝试)
L = 4u7 H
我真正的问题是、在不连续模式下(尤其是空闲时)、器件电源线上的 EMI 仍然过多(传导 EMI 为135kHz、270kHz 和408kHz)。 我必须保持在150kHz 以下、并且第一个谐波仍然更高。 我已经将这些追溯到开关稳压器。 因此、我想首先检查开关稳压器部件的正确功能。
谢谢、
Franz