This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:TLV320ADC6140 &放大器;ADC6140EVM-PDK 设置&放大器;与 PCM1865的比较

Guru**** 1291460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC6140EVM-PDK, TLV320ADC6140, PCM1865, OPA1664, OPA1654, OPA1604, OPA1612, OPA1656, OPA1692, PGA2500, PGA2505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920483/tlv320adc6140-tlv320adc6140-adc6140evm-pdk-setup-comparison-to-pcm1865

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件:ADC6140EVM-PDKPCM1865OPA1664OPA1654OPA1604OPA1612OPA1656OPA1692PGA2500PGA2505

有关 TLV320ADC6140和 ADC6140EVM-PDK 的几个问题。

我目前正在使用2个 PCM1865来捕获8个麦克风信号。  TLV320ADC6140是否被视为升级? 我对 DRE 不感兴趣、因为它会影响阵列性能和声音定位、因此 PCM1865的最大 DR 似乎为110dB、 而 TLV320ADC6140为113dB。 此外、TLV320ADC6140还可支持32位输出等。 是否有任何有关 PCM1865是否为 NRFND 并将被 TLV320ADC6140取代的进一步评论?

2.我在2 x PCM1865设置中未使用 TDM 模式。 CH1-2→DOut1和 CH3-4→DOut2 (GPIO 设置与此类似)。 因此、每个 PCM1865有2条独立的 I2S 线路、每个线路具有2个通道。  ADC6140EVM-PDK 是否可以这样设置进行测试? 我只看到提及 TDM。 我想使用2个 TLV320ADC6140来支持8个32位/192kHz 模拟麦克风 、正如我之前在每个芯片上使用2个 DOUT 的 PCM1865中所做的那样。 有任何问题吗?

 欢迎就从 PCM1865迁移到 ADC6140EVM-PDK 发表任何其他意见(优缺点)。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好名字!   

    1)  很高兴您喜欢 TI 音频 ADC 产品、包括我们最新的 ADC6140器件、它在许多方面都是 PCM186x 系列的升级版。  我们强烈建议您试用 DRE、该功能用于市场上的多个主动语音激活系统、我们的理解是、这些系统使用高级波束形成算法来帮助进行语音处理。   

    没有计划按照 TI 标准政策淘汰或 NRND PCM1865器件。  https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    2)  是的、通过将适当的外部 ASI 信号连接到 AC-MB 电路板上的底部公接头、然后使用 DIP 开关选择"External ASI"、您可以将 ADC6140EVM-PDK 连接到此方式工作。  USB 流功能固定为 EVM 上的 TDM 协议。

    使用2个 TLV320ADC6140器件实现8x32位输出时没有问题。  请注意、在以更高的采样率运行时、存在一些处理块限制、如本应用手册中详细描述的那样:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa381/sbaa381.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Collin:)

    非常感谢您的深入见解—非常有帮助。 我将以较低的采样率尝试 DRE。

    还有几个问题比较了这两个芯片:

    1) PCM1865的 ADC6140图13 (输入参考噪声与通道增益间的关系)是否有相似的图表? 您能评论一下这两个芯片的噪声吗? 除内置 PGA 外、我还使用 OPA1664AIPWR +数字电位器在 PCM1865之前实现可编程前端麦克风增益、灵敏度匹配和差动信号驱动。 这样、噪声性能针对驻极体麦克风胶囊进行了优化。 在 考虑到较低满量程输入的变化后、我是否应该再次将类似的前端用于 ADC6140?

    2) 如果是、出于好奇、您是否会为此目的推荐其他前端运算放大器( OPA1692IDGKR 看起来不错、但我不相信它采用了四通道封装)?

    再次感谢您的帮助!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  我们没有针对 PCM186x 的请求数据可用、但由于输入范围较高、但性能相同、因此我们可以推断 ADC6140的输入参考噪声较低。   

    您是否使用来自麦克风的超低电平信号进行操作?  这些器件需要外部增益级并不常见、但它可能会在到达器件之前进行 SE 到 DE (或反之亦然)转换。   

    此外、ADC6140还具有精细的增益和相位调节功能、因此可能无需外部调节要求。

    2)  我们当然可以帮助推荐外部放大器、但仍希望确认是否需要外部放大器。  是用于接收器还是信号转换级、还是确实需要额外的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胶囊本底噪声为16分贝,有很多人试图捕捉自然的声音,这可能成为一个问题,因为他们在拍摄和发布时应用了大量的增益。 由于我还希望采集高达136dB SPL 的声音、因此我使用前端来适应较大的增益变化、而 PCM1865中的 PGA 提供了更精细的控制。 是的、这是在 PCM1865之前执行 SE 至 DE 转换。 前端还存储灵敏度校准。

    增益和相位调整令我兴奋、但在实践中、模拟胶囊的增益校准为-0.8~0.7是不够的。 我知道它可以用于 MEMS 和一些 PDM 麦克风、但不能用于我所见过的更高 SNR 模拟胶囊、其中灵敏度容差在1kHz 时通常为+/-3dB。 然而、精细的0.1 dB 分辨率可能会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公平地说、感谢您提供有关进一步增加前端动态范围的更多信息   

    OPA1604是我们噪声最低的四通道器件、OPA1664在第2位。  OPA1654也是一款高质量 CMOS 产品。

    双通道有更多选择、OPA1612是我们的旗舰产品、可提供最低的噪声/失真。  OPA1656和 OPA1692也是不错的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin、非常感谢您抽出宝贵的时间、感谢您对我的方法的评论、并将查看您提到的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在拥有 ADC6140EVM-PDK、并正在进行评估。 我错过了数据表中的器件、该器件上电后、您无法更改模拟 PGA 增益-我认为 PCM1865是理所当然的。

    那么、我是否正确地说、在更改模拟增益或使用相位和增益校准时、您无法监控信号电平? 如果是、如何在没有监控信号的情况下使用校准功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要跟进我昨天提出的问题:

    如果在 ADC6140处于工作模式时无法使用内部模拟 PGA、您可以推荐使用 TI 器件吗?TI 器件可能会用作集成式数字控制前端? 此处需要考虑增益变化过零产生的噪声、而典型的 PGA2500、PGA2505看起来像超限、因为我需要其中的8个($$)、并且不需要更高的电压轨。 这些器件的目标是超音频、但我的应用中是否有任何音频值得关注?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    实际上、可以使用 TLV320ADC6140即时更改通道增益! 首选方法是使用数字音量控制、该控制支持-100dB 至+27dB 的范围、步长为0.5dB。 此增益变化与内置软步进无缝发生、因此不会引入可闻伪影。 请注意、这与 PGA 增益分离、并在数字处理块中的转换之后发生。

    如果这还不够、则在技术上也可以即时更改 PGA 增益、但在增益电平之间没有应用过零检测或软步进、因此这可能会在短时间内导致可闻伪影(通常高达100us)。 这就是为什么我们不完全支持此模式的原因、因为这是可能的、但器件未对此进行优化。 GUI 不允许您执行此操作、因为我们不会突出显示此功能、但您可以使用 GUI 中的 I2C 监视器直接写入寄存器并观察响应、以查看行为是否适合您的应用。

    如果您认为数字增益不足、并且动态更改 PGA 增益的伪影太大、那么我认为您的最佳选择是坚持使用 PCM1865。 如 Collin 所述、没有计划对该器件进行 NRND 开发、而且该器件仍是产品系列中的高性能器件。 在进行动态 PGA 增益更改时、它确实使用过零检测、因此不会引入这些伪影。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zac、

    非常感谢您提供有关增益分段和控制的更多信息—这非常有帮助。 是否有关于用于音频的德州仪器 PGA/VGA 器件的评论? 例如、它们是否会在增益变化时出现可闻伪影?

    谢谢、
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    很高兴能提供帮助! 我自己对 PGA/VGA 器件没有任何经验、因此如果您想探索该选项、我建议您使用其中一个器件型号制作另一个线程、以便适合的人使用!

    最棒的

    Zak