This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:TPA3112的输出功率差异

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1, TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/915203/tpa3111d1-output-power-difference-with-tpa3112

器件型号:TPA3111D1
主题中讨论的其他器件: TPA3112D1

尊敬的 TI 团队:

我们计划在音频应用中使用 TPA3111D1。 预期所需的输出功率为10W、如果需要更多的功率、IC 的输出功率可能会受到限制。

我查看了具有25W 输出功率能力的 TPA3112D1、但我不知道这两个 IC 之间的区别是什么:

-它们具有相同的封装和相同的热性能

它们具有相同的 Rdson、开关频率和效率曲线

-如果连接到 GVDD、TPA3111D1的 Plimit 不会将最大输出功率限制为10W

TPA3112D 的工作功率高达25W、这是什么原因导致 TPA3111D1中没有的功率? 我可以使用高达25W 的 TPA3111D1吗?

提前感谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看数据表中的图15、如果 PLIMIT 引脚连接到 GVDD、则输出功率限制为10W。

    但是、下页中的公式与 TPA3112相同。 我相信差异来自 PLIMIT 扩展...

    谢谢!

    此致、

    Sam