This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 是 C6、C9、C13、C10 474还是224电容器?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914713/tas5825m-tas5825m-is-c6-c9-c13-c10-474-or-224-capacitor

器件型号:TAS5825M

 C6、C9、C13、C10电容器474还是224? 哪一个是正确的? 您能否告诉我更改这些电容器值的原因?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lily、

    请为这些自举电容器使用0.47uF。

    我们注意到、在某些临界情况下(严重的电压削波)、0.22uF 自举电容的电荷保持可能不够、因此我们将其更改为0.47uF。 这是非常临界的情况。 在大多数正常用例中、0.22uF 或0.47uF 都是良好的。

    谢谢!

    此致、

    Sam