This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:需要或不需要额外的延迟电路来避免 PCM1502A 噼啪噪声...

Guru**** 2510655 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930244/pcm5102a-extra-delay-circuit-is-necessary-or-not-to-avoid-pcm1502a-pop-noise

器件型号:PCM5102A

降级器、

如果客户未应用额外延迟电路来处理 PCM1502A、是否会有杂音?

EVM 原理图中没有此类电路、但 在 SBAA346.pdf 中、建议使用 TPS389001进行 PCM5102A 的延迟/静音控制。

客户想要知道是否可以忽略 TPS389001?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在极少数情况下、PCM510xA 会产生噼啪噪声。

    在启动时、首次施加 I2S 信号后、偏移校准期间可能会出现一个弹出信号。

    2.模拟静音。  当 I2S 信号在指定的持续时间内挂起或数据为零时、PCM510xA 将进入模拟静音模式。  这将禁用偏移校准、从而产生一个噼啪噪声。  重新应用数据时也会发生同样的情况。

    使用外部静音是完全防止噼啪噪声的唯一方法、不过一般来说、PCM510xA 的噼啪噪声为低振幅。  大多数应用不执行外部静音。

    谢谢、
    Paul