This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:如何使用 TLV320AIC3104实现 AEC

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912883/tlv320aic3104-how-to-implement-aec-with-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3254

大家好、

我的客户希望实现 回声抵消(AEC)、我还记得有人使用 TLV320AIC3104来实现 AEC。

但现在客户说、他们需要2个 ADC 用于 L/R 模拟麦克风输入、另外1个 ADC 用于 AEC 功能。 因此、我不会感到困惑、因为 TLV320AIC3104仅集成了2个 ADC、如何实现 AEC 功能?

我们是否有有关如何实现 AEC 功能的应用手册或参考设计? 到目前为止、我只找到了软件资源、但没有与硬件相关的资源。 我还想了解这一点。 您能帮我回答以上两个问题吗?

谢谢!

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TLV320AIC3104可用作整个 AEC 系统的一部分、但由于 AIC3104器件中没有 DSP、实际的 AEC 算法必须由外部处理器处理。

    我们拥有一些功率更高的 DSP 编解码器、例如 TLV320AIC3254或 AIC3262、它们具有支持这些算法的一些基本功能的处理功能、但我们不为这些类型的算法开发提供任何开放论坛支持。  通过邮件直接联系我、我们将了解可能的情况。