This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:OMTP/CTIA 插孔的检测范围问题和 TPA6166放大器的 I2C 代码审查

Guru**** 2539020 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E, TPA6166A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923398/tpa6166a2-question-of-detection-range-of-omtp-ctia-jacks-and-i2c-code-review-of-the-tpa6166-amplifier

器件型号:TPA6166A2
主题中讨论的其他器件:TS3A227E

您好、Sirs、

我们正在与 OEM 客户一起设计 TPA6166。 这里有两个需要产品线支持的问题:

1.您是否会告知 TPA6166是否基于 TS3A227E 器件的相同阻抗范围检测 OMTP 和 CTIA 插孔?

TPA6166产品说明书:


  

TS3A227E 规范:



2、我们能否通过以下 I2C 指令启动 TPA6166以支持 OMTP/CTIA 插孔检测功能?

----------------------------------------
W 80 1E 19 #Enable 寄存器3
W 80 04 EE #Interrupt Mask 寄存器1
W 80 05 F4 #Interrupt Mask Register 2
W 80 07 B9 #Left 耳机音量寄存器
W 80 08 79 #RIGHT 耳机音量寄存器
W 80 09 47 #Microphone/接地控制
W 80 12 01 #Reserved 寄存器
W 80 13 45 #Reserved 寄存器
W 80 1A 95 #Jack Detect AC 测试设置
W 80 1E 01 #semi 自动模式
W 80 1D 80 #Enable 寄存器2.
----------------------------------------

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年7月16日



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    TPA6166A2可支持阻抗范围内的两个插孔连接、如图所示。

    关于寄存器配置、似乎一切都井然有序。 我找不到任何应修改或添加的内容。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议... Luis