This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:USB 至 IIS

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911800/pcm2902c-usb-to-iis

器件型号:PCM2902C

大家好、

如何在 PCM2902C 数据表中定义“偏置时的环境温度”?

请℃一个可在-40 ~ 85 μ s 工作的 USB 转 IIS 芯片

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我们没有任何可以在 USB 和 I2S 之间转换的 USB 编解码器。 过去、我们使用 TAS1020b 芯片在 EVM 上实现了这一目标、但现在该芯片已停产、我们的较新 EVM 使用 XMOS 处理器来实现这一目标。 如果您可以分享有关应用的更多信息、我们可能会向您指出正确的方向!

    最棒的

    Zak