This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:音频项目

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904775/tpa3116d2-audio-project

器件型号:TPA3116D2

您好!

如何解读附加的时间图与 SDZ 信号的1.4秒时间相关? 请更详细地向我解释延迟的必要性以及是否可以删除? 我还会向您发送 项目原理图以供评论、并发送 remarks.e2e.ti.com/.../TPA3116D2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    发生故障时、器件将关断、输出将为 hi-z 需要>1.4秒才能完全关闭内部模拟逻辑。 因此,如果需要通过切换 SD 引脚恢复设备,则需要等待超过1.4秒才能确保 内部模拟逻辑完全关闭。

    原理图看起来不错。

    此致、

    Derek   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    Тhanks 适用于所有应用。

    此致、

    Tsvetan