This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766M 由于过流情况而实现音频静音

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911162/tas5766m-tas5766m-audio-mute-due-to-over-current-condition

器件型号:TAS5766M

您好!

需要有关我们正在开发的定制板的 TAS5766M 实施方面的帮助。  目标应用是8欧姆5W 连续功率和8W 峰值功率扬声器。  PVCC 为24V。     

问题是在加载音频时、音频静音1.3秒。

我们使用的是 PBTL 拓扑(数据表第45页的图59)。 根据数据表上的下表、我们确定事件是由过流保护引起的。   

在电路中没有任何负载或电感器的情况下、可以产生故障。  此时未启用智能放大器功能。   

请告诉我们、隔离和解决此问题的最佳方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经看过这个项目的原理图、建议移除连接 TAS5766M 左右输出的电容器。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州