This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:电源电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/910076/opa1622-supply-voltage

器件型号:OPA1622

我使用 OPA1622构建了高性能音频 DAC。 我使用+/-15伏为运算放大器供电。 在 OPA1622数据表中、我似乎找不到任何讨论这些运算放大器在不同电源电压下的性能的数据。

我正在考虑降低+/-电源轨、但我想知道会对性能产生什么影响。 我希望尽可能实现最佳性能。 您能否提供一些应用手册或有关这些运算放大器在不同电源电压下性能的指导?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如您在 OPA1622数据表的电气特性表中所见、其规格在+/-2V -+/-18V 中定义。
    考虑到该表、您可以使用电源电压低于+/-15V 的 OPA1622。

    有关运算放大器相对于电源电压的限制、请参阅以下链接中的 TI 高精度实验室。

    如果您将在同相配置中使用 OPA1622、尤其是请检查您的应用的共模电压范围和预期的输出电压摆幅、因为它与 THD 等音频性能有关。

    此致、
    Iwata Etsunji