This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2S 至 USB

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530, PCM2906C, PCM2706C, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902785/i2s-to-usb

主题中讨论的其他器件:CC8530PCM2906CPCM2706CPCM2706PCM2906

大家好、

我们是否有任何解决方案可以将 I2S 连接到 USB?

CC8530是 I2S 输出、我们需要将 I2S 连接到 USB、然后可将其识别到 HID 音频器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我们没有任何 I2S 转 USB 器件。 我们有 USB 音频转换器、可以将模拟转换为 USB 或 S/PDIF 转换为 USB。 如果有任何用途、请查看 PCM2906C。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我查看 PCM2706C/207C 方框图并检查箭头方向、它似乎仅支持 USB 到 I2S/SPDIF/模拟、不支持模拟到 USB。 请在此处查看、您能提供帮助吗?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    是的、PCM2706是一个 USB DAC、它没有 ADC、因此不是编解码器、无法记录到 USB。 如果您需要该功能、应查看 PCM29xx 器件、如 PCM2906。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的评论。

    我是否可以知道我们是否有任何支持96kHz 采样率的 USB 音频解决方案? 在这里、PCM2906C 似乎仅支持48kHz。

    谢谢。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    我们的 USB 音频编解码器仅支持高达48kHz 的采样率。 遗憾的是、我们没有支持96kHz 的 USB 器件。

    最棒的

    Zak