This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:片上环回

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904207/tlv320aic3104-loopback-in-chip

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

我们使用的是 MIC1LP/LINE1LP、 MIC1LM/LINE1LM (单端信号)作为输入、LEFT_LOP 和 LEFT_LOM (差分对作为输出)、

控制路径的 I2C 和数据路径的 I2S 上连接了一个 MCU。 我想测试音频路径增益。

因此、我尝试通过寄存器108 (位 D0、D1)关闭开关 SW-L1、SW-L4来提供回送。 但无法成功。

请告诉我、为了满足此目的、还需要编写注册。   

谢谢

Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    您能否共享寄存器配置和原理图? 对于您的情况、您应该将0x03写入寄存器108。 这就是您所需要的一切。 请注意、使用这些旁路路径可将输入直接路由到输出、并绕过 PGA、ADC、DAC 和输出驱动器。  

    如果您已经尝试对寄存器108进行编程、是否确认 I2C 通信正确?  您是否能够读回寄存器并确认内容?


    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    感谢您的回复。

    我写的是寄存器108--> 03,但它没有帮助。

    我将附加寄存器转储以供您参考。

    让我知道、我应该写入什么其他寄存器。

    是的、I2C 接口工作正常、我已经检查了回读。

    更多相关问题:-

    1.我们如何打开开关 SW-L0、SW-L3、是否有任何单独的命令、或通过关闭 SW-L1、SW-L4自行打开

    数据表中的标题 为"10.4.1.3断电期间的无源模拟旁路" 、这是回路所必需的断电。

    还是仅用于节能。

    谢谢

    Himanshu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    我看不到附加的寄存器转储。 可以再试一次吗?

    我能够通过在 EVM 上发出以下命令来实现无源旁路。

    寄存器、值

    0x00、0x00 #Page Select

    0x01、0x80 #Software Reset

    0x6C、0x03 #Bypass Path Enabled

    我相信它会指示断电、因为该模式主要在 ADC/DAC 断电时使用。 查看您如何配置器件后、我将在 EVM 上运行相同的配置并进行检查。  


    此致、

    Aaron