This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:电压增益

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6203A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920625/tpa6203a1-voltage-gain

器件型号:TPA6203A1

您好!

TPA6203A1数据表中介绍了该器件、如下所示。
输入(Ri)和反馈电阻器(RF)设置放大器的增益、建议使用1%容差电阻器或更好的电阻器来保持性能优化。
 kΩ、当使用 RF = Ri = 20 μ s 的 TPA6203A1时、您能否共享1kHz 电压增益的分布数据?
如果没有分销数据、请告诉我预期的分销(例如、 最小值/最大值:+/-2 dB)。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    我无法找到整个分布数据、但根据一些测试信息、我们在使用1%容差电阻器时测量了+/- 0.7dB 的最小/最大值。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤