This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:2505的1.8V 电源电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903320/tas2505-q1-1-8v-supply-current-for-2505

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

您能否帮助检查 TAS2505-Q1的1.8V 电源电流要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    您能否提供有关1.8V 电源的更多详细信息? 该电源是否连接到 AVDD、DVDD 和 IOVDD? 还是仅连接到单个引脚?

    如果您对所有这些引脚使用单个1.8V 电压轨、由于所有电源消耗、我建议考虑至少50mA 的电源电流。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.