This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:单击 LC 滤波器电容器中的声音

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940313/tas5805m-click-sounds-in-lc-filter-caps

器件型号:TAS5805M

您好!

我的客户听到混合模式下 LC 滤波器电容器中的咔嗒声。 我想与应用工程师联系、以便能够讨论客户解决方案 a.s.a.p

谢谢。

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为我们提供更多详细信息以了解" LC 滤波器电容器中的咔嗒声"? 该咔嗒声是在扬声器还是无源电感器/电容器中产生的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于私有数据研究、此线程被脱机跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    您可以关闭此主题。 添加与 LC 滤波器大容量电容器串联的0.47欧姆电阻可消除声音。

    谢谢。

    /M.A.M