This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4194:TDM 至 I2S 转换

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4194, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944677/src4194-tdm-to-i2s-conversion

器件型号:SRC4194
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3268

您好!

我的特定 设计限制是将 TDM (TDM8或8* TDM4通道)转换为4个 I2S 线路。

正如我在 SRC4194数据表中看到的、由于采用菊花链模式、似乎可以将 I2S 转换为 TDM。

但是、是否有任何现有解决方案可将多路复用音频格式转换为更多物理线路? (TLV320AIC3268?)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,我认为我们没有一个能够满足您需求的解决方案。 TLV320AIC3268可能是最适合的器件、因为它具有3个独立的 ASI 总线、并且数据可以在它们之间自由路由、 但我认为您只能从其中一个端口中获取4个通道的 I2S 数据、因为其中一个端口必须配置为用于 TDM 输入。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    此致、

    斯特法内。