您好!
我将此设计用于我的应用中的单端设计。我在 上电和睡眠唤醒期间观察到 POP 噪声
AMP 需要大约~16ms 的时间来稳定并在电源启用后产生输出。 当我测量 AMP 输出时、我可以看到大约1.3V 至1.5V 之间的差异。 (附加的波形)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将此设计用于我的应用中的单端设计。我在 上电和睡眠唤醒期间观察到 POP 噪声
AMP 需要大约~16ms 的时间来稳定并在电源启用后产生输出。 当我测量 AMP 输出时、我可以看到大约1.3V 至1.5V 之间的差异。 (附加的波形)
Basheer、您好!
如果您通过减小输入耦合电容器来缩短充电时间、这可以在我的设计中实现、但这会对低频响应产生负面影响。 我们通常建议使用以下方法来解决这一问题
-启用放大器(SDZ 高电平)时--- 先将放大器静音,然后将 SDZ 设为高电平,延时>40ms,再将放大器取消静音
-在驱动输入信号的任何内容(初始化 DAC)和启用放大器(SDZ 高电平)之间添加延迟(>20ms)。
此致、
Luis