This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:针对噼啪噪声的任何对策。

Guru**** 2814535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/942879/tpa2006d1-any-countermeasure-against-pop-noise

器件型号:TPA2006D1

 大家好、

 我的一位客户正在评估 TPA2006D1的新产品。

 在评估中、当信号开始输入和停止输入时、无论是时序、它们都会听到噼啪噪声。

 它们使用的输出滤波器原理图与 TPA2006D1数据表第15页的图31类似、但它们无法在 E2E 上披露其原理图。  

 您是否有降低或消除噼啪噪声的对策?

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    您能否通过 E2E 聊天分享原理图? 聊天中共享的所有信息均为机密信息、并被视为机密信息。 否则、除了图31之外、原理图是否还有其他元件? 我是说、哪些器件/组件连接到 TPA2006D1输入和输出? 客户使用哪种负载? 他使用哪种输入?

    客户是否可以尝试卸下输出滤波器并查看是否减少/消除了弹出问题?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luis、

     非常感谢您的回复。

     我将向您发送远程信息处理。 但我想使用电子邮件、而不是 E2E 聊天。

     因此、我将向您发送友谊请求、并将我的电子邮件写入请求中。

     请 向我发送您的电子邮件地址吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我已经在 E2E 聊天中回复了。 我将关闭此 E2E 主题、因为我们将通过电子邮件继续提供支持。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luis、

     非常感谢您的回复。

     我将关闭此主题。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。