This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825 Biquad (EQ)动态更新问题

Guru**** 2541250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949547/tas5825m-question-to-update-tas5825-biquad-eq-on-the-fly

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

我的客户需要即时更新 TAS5825的 Biquad。 下面我们有四个问题需要产品线的建议:

应用 Biquad 数据时、PPC3写入0x01。  所有 Biquad 系数是否都可以在寄存器0xAA 的0x01页上找到?  
PPC3转储簿0xAA 的0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、 0x06、0x0F、0x10、0x17、0x18、 0x19。 更新 Biquad 时、我们是否需要编写所有这些页面?
3.在更新 Biquad 寄存器时是否需要使 TAS5825静音?
4.我们是否有公式(或电子表格)来计算 Biquad 寄存器?



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年10月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    关于您的问题:

    1. PPC3在应用 Biquad 数据时写入0x01。  所有 Biquad 系数是否都可以在寄存器0xAA 的0x01页上找到?  
      1. 否,您可以参阅附录 :www.ti.com/.../slaa786a.pdf
    2. PPC3将转储簿0xAA 的0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、 0x06、0x0F、0x10、0x17、0x18、 0x19。 更新 Biquad 时、我们是否需要编写所有这些页面?
      1. 每个 EQ 有5个系数、每个系数/32位由4个8位寄存器组成。 因此每个 EQ 都有20个寄存器。 您只需配置您的设计中使用的 EQ。
    3. 更新 Biquad 寄存器时、是否需要使 TAS5825静音?
      1. 不需要。 建议:如果客户需要更新不同声音模式的所有 EQ、建议进入 HIZ 模式。 但是、如果客户只是向其终端用户打开均衡调整模式。 可以在飞行中进行更改。
    4. 我们是否有用于计算 Biquad 寄存器的公式(或电子表格)?
      1. 是、请参阅:e2e.ti.com/.../906715

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellp Wayne。

    只要没有任何反馈、我就结束本主题。 如果有更多问题、请回复此主题。

    迪伦