This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:数字升压块

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949350/tas5805m-digital-boost-block

器件型号:TAS5805M

你(们)好

数字升压模块有什么含义? 音量控制和数字升压模块之间有什么关系?

此致、

王奈生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    该模块有任何应用问题吗?

    通常、如果需要、该块会自动用于加速容积斜坡速度。

    在应用侧、默认值为0dB。  斜升时间可根据需要由 DIG_VOL_CTRL2寄存器进行配置。

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奈城直升机场。

    只要没有任何反馈、我就结束本主题。 如果有更多问题、请回复此主题。

    迪伦